结果:找到"闪存 芯片 存储 SD卡NAND TF卡nand",相关内容1000条
- Verilog:【8】基于FPGA实现SDNANDFLASH的SPI协议读写
- 在此介绍的是使用FPGA实现SDNANDFLASH的读写操作,以雷龙发展提供的CS创世SDNANDFLASH样品为例,分别讲解电路连接、读写时序与仿真和实验结果。目录 1视频讲解 2SDNANDFLASH背景介绍 3样品申请 4电路结构与接口协议 4.1SDNAND 4.2SDNAND测试板 4.3FPGA开发板 5SD卡协议与时序流程 5.1SD卡协议 5.2SD卡2.0版本初始化步骤 5.3SD卡的读步骤 5.4SD卡的写步骤 6模块代码 6.1sd_card_top 6.2sd_card_cmd 6.3sd_card_sec_read_write ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 芯片 存储 |SD卡NAND |TF卡nand fpga存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-21 17:54:00
- CS创世SDNANDFLASH存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案vvvv
- 文章目录 介绍 创世SD卡 引脚 与NORFlash存储比较 介绍 SDNANDFLASH(SecureDigitalNANDFlash)是一种安全数字NAND闪存技术,通常用于存储数据,并且具有一些额外的安全特性。这种技术结合了NAND闪存的高密度存储能力和安全性能。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频、文档等,同时具备保护数据免受未经授权访问或篡改的能力。 SDNANDFLASH的主要特点包括: 安全性:SDNANDFLASH提供了硬件和软件层面的安全性保护,包括加密和访问控制,以确保存储的数据不容易被盗取或篡改。 高密度存储:与其他NAND闪存技术相比,SDNA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 存储芯片 nand存储 SD卡NAND TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-24 18:29:00
- 【MCU】SDNAND芯片之国产新选择
- 文章目录前言传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡可贴片SD卡实际使用总结前言随着目前时代的快速发展,即使是使用MCU的项目上也经常有大数据存储的需求。可以看到经常有小伙伴这样提问:大家好,请问有没有SD卡芯片,可以直接焊接到PCB板上的。项目需要保存900M以上字节,nandflash比较贵。或者有什么便宜的存储芯片提供。谢谢!传统做法无非如下几种:用eMMC芯片,和SD接口基本兼容,细节有区别。一般的操作系统能支持。东芝还是谁有焊接的嵌入式SD模块,贵。做TF卡的封装,直接上锡人工焊死。其实还有一种选择就是可贴片SD卡。传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡相对于可贴片SD卡,传统SD卡存在一些...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 芯片 存储 SD卡NAND TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-23 17:37:00
- FAT32文件系统详细分析(格式化SDnand/SD卡)
- 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock)及BS区分析3.1.2FSInfo结构扇区分析3.1.3引导扇区剩余扇区3.1.4备份引导扇区3.1.5保留区剩余区域3.2分区偏移及大小计算3.3FAT区分析:3.3.1FAT13.3.2FAT23.4数据区分析:4.总结1.前言续上一篇文章:FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备在上一篇文章,我们已经对FAT文件系统有了一个详细的介绍,但由于FAT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SPI NAND FLASH 闪存 芯片 存储 SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-03 18:00:00
- FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
- 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 存储,SD NAND FLASH,TF卡,SD卡,芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
- stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
- 文章目录stm32CubeMx实现SD卡/SDnandFATFS读写测试1.前言2.环境介绍2.1软硬件说明2.2外设原理图3.工程搭建3.1CubeMx配置3.2SDIO时钟配置说明3.2读写测试3.2.1添加读写测试代码3.3FATFS文件操作3.3.1修改读写测试代码3.4配置问题记录3.4.1CubeMx生成代码bug3.4.2SD插入检测引脚配置4.结束语1.前言SD卡/SDnand是嵌入式开发中常为使用的大容量存储设备,SDnand虽然当前价格比SD卡高,但胜在价格、封装以及稳定性上有优势,实际操作和SD卡没什么区别。测试过程中使用的是CS创世SDNANDFLASH由深圳市雷龙发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪存,芯片,存储,SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-09 16:34:00
- 单板硬件设计:存储器(NANDFLASH)
- 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。1.1存储器ROM介绍rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪存,芯片,存储,SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-19 16:27:00
- SDnand与SD卡的SPI模式驱动
- 文章目录 SDnand与SD卡的SPI模式驱动 1.概述 2.SPI接口模式与SD接口模式区别 2.1接口模式区别 2.2硬件引脚 2.3注意事项 3.SD接口协议 3.1命令 3.1.1命令格式 3.1.2命令类型 3.2响应 3.2.1响应格式 4.SDnand(SD卡)结构描述 5.SDnandSPI通讯 5.1SDnandSPI通讯概述 5.2SPI时序 5.3上电初始化及模式切换 5.3.1初始化及模式切换流程说明 5.3.2代码实现 5.4识别过程 5.4.1识别流程说明 5.4.2代码实现 5.3数据传输 5.3.1数据写入 ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存,芯片,存储,SD卡NAND,TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-12 16:01:00
- SDNAND的SDIO在STM32上的应用详解(下篇)
- 七.SDIO外设结构体其实前面关于SDIO寄存器的讲解已经比较详细了,这里再借助于关于SDIO结构体再进行总结一遍。 标准库函数对SDIO外设建立了三个初始化结构体,分别为SDIO初始化结构体SDIO_InitTypeDef、SDIO命令初始化结构体SDIO_CmdInitTypeDef和SDIO数据初始化结 构体SDIO_DataInitTypeDef。这些结构体成员用于设置SDIO工作环境参数,并由SDIO相应初始化配置函数或功能函数调用,这些参数将会被写入到SDIO相应的寄存器,达到配置SDIO工作环境的目的。 至于为什么需要一个命令结构体与数据结构体,就是为了方便我们配置S...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,tf卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-08 17:30:00
- SDNAND的SDIO在STM32上的应用详解(上篇)
- 目录上篇:一.SDIO简介二.SD卡简介/内部结构1.SD卡/SDNAND引脚2.SD卡寄存器3.FLASH存储器三.SDIO总线拓扑中篇:四.SDIO功能框图(重点)1.SDIO适配器2.控制单元3.命令通道(重点)4.数据通道五.命令与响应1.命令格式2.命令类型3.命令描述4.响应类型六.SD卡/SDNAND功能描述(重重点)1.操作条件确认2.卡识别模式3.数据传输模式下篇:七.SDIO外设结构体1.SDIO初始化结构体2.SDIO命令初始化结构体3.SDIO数据初始化结构体八.SD卡读写测试实验1.硬件设计2.代码讲解3.实验结果一.SDIO简介SDIO(SecureDigital...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存,芯片,stm32,SD卡NAND,TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-15 17:41:00
返回